结果:找到"wifi 射频芯片 esp8285 esp8266 wifi模块",相关内容1000条
- 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
- XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 射频芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
- ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
- 所属专栏: 技术交流 标签: wifi 射频芯片 esp8285 esp8266 wifi模块 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
- 13.56MHz射频芯片:WS1850(兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522)
- 最近又发现一种射频芯片WS1850和WS1830,价格还行很优惠,不知稳定性如何,有没人用过的,大家分析一下兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522,只是做样器测试过可以用,稳定性暂不知晓
- 所属专栏: 器件替换 标签: 13.56MHz 射频芯片 发帖人:乄木风必胜 发帖时间:2020-04-06 10:46:00
- Hi-Link模块说明和资料下载
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://ybbhlk.hlktech.com:8090/filemanage/mobile在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述二种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item.szlcsc.co...
- 所属专栏: 技术交流 标签: wiif模块 MTK7688A 2.4G\5.8G双频wifi 串口转wifi 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2020-03-04 14:59:00
- Hi-Link各种模块说明书和开发工具
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://h.hlktech.com/mobile/download--顶端搜索对应型号即可。在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-M50\HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述三种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item....
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: Hi-Link wifi模块 5G模块 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2019-08-26 18:06:00
- 【技术答疑】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,新品留言区
- 本帖子是关于九九物联新一代,WiFi+蓝牙共存方案模组AFM201TI,技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请九九物联资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。新品购买或者详情页:https://item.szlcsc.com/381185.html九九物联(深圳)有限公司,基于射频技术的方案以及产品提供商,专注于WiFi,LoRa,NB-IoT产品的模块设计,云平台,服务器对接等连接服务。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: wifi+蓝牙模块 首发新品 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-05-28 11:28:00
- 易微联酷宅智能开关/插座/照明模块(支持天猫/小度/小爱/Alexa/Google语音智控)
- 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 智能模块/WIFI模块/天猫精灵模块/小爱模块/开关模块/插座模块 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-13 17:34:00
- WIFI灯具控制模块
- 功能及说明一、基本功能1、WIFI功能,支持802.11b/g/n。2、2路PWM调光接口。3、DC12V供电。4、1个用户指示灯(用户程序控制)。二、各部分电路说明1、供电接口:本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。2、单片机调试口:GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINKV2,资料中的程序为IAR开发环境。3、WIFI电路通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11b/g/n,通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行...
- 所属专栏: 开源设计 标签: wifi灯具控制模块 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-10-18 09:55:00
- ESP8266系列wifi模块
- ESP8266特性:*802.11b/g/n*内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器*内置10bit高精度ADC*内置TCP/IP协议栈*内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络*内置PLL、稳压器和电源管理组件*支持天线分集*STBC、1x1MIMO、2x1MIMO*A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔*WiFi@2.4GHz,支持WPA/WPA2安全模式*支持STA/AP/STA+AP工作模式*支持SmartConfig功能(包括Android和iOS设备)*SDIO2.0、(H)SPI、UART、I2C、I2S、IRRemoteControl、PWM、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 wifi模块 智能家居 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-11-28 11:28:00
返回